This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:电流消耗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781275/sn74lvc1g32-q1-current-consumption

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好、E2E 团队、

我的客户正在使用 SN74LVC1G32DCK、并有如下问题。 请回答。 提前感谢您。

VCC= 3.3V、Y=开路

每个真值表中的最大值(ICC)是多少?

A B Y 电算中心?
0V 0V 0V  
0V 3.3V 3.3V  
3.3V 0V 3.3V  
3.3V 3.3V 3.3V  

如果 Y 上有10uA 的负载、可以增加多少 ICC?

我不理解 Delta ICC 在数据表中的含义。 请您详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    请参阅应用手册第45页、了解 Delta ICC 及其定义:
    www.ti.com/.../szza036c.pdf

    根据数据表、上述所有情况下的 ICC 在整个温度和工艺变化范围内均小于25uA。
    d/s 上的条件是 Y 上没有负载(开路)、但 ICC 将根据负载增加该值。 有效的 ICC 可能高于静态 ICC。 请参阅应用手册:
    www.ti.com/.../scaa035b.pdf