This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:UART 和 PWM 缓冲器

Guru**** 2940190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, SN74LVC244A, SN74LVC245A, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781038/sn74lvc244a-uart-and-pwm-buffers

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC541ASN74LVC245ASN74AXC4T245

我能否将 SN74LVC244A 用于3V3 UART 通道缓冲器、 将 SN74LVC541A 用于3V3 UART 或3V3 PWM 缓冲器? 我需要担心什么吗?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    您可以将缓冲器用于3.3V UART 接口。 如您所知,UART 的 RX、TX 通道位于相反通道中。 您是否需要为两者进行缓冲? 如果是、则需要方向控制缓冲器、例如 SN74LVC245A。

    您还可以参阅 UART 接口上的电压转换视频、SN74AXC4T245还允许在 Vcca 和 Vccb 上使用3.3V 电压缓冲信号。
    training.ti.com/voltage-level-translation-uart-interface
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的快速响应。 没错、我想缓冲 RX 和 TX。 我有5个 UART 通道、像 SN74LVC245A 这样的器件只能提供有限的方向控制(同时改变所有 UART 通道的方向、对吧?)。 我的目标是将 SN74LVC244A 用于4个 UART 通道-将 TX (NaN)路由到输入、将 RX (nYn)路由到输出、因为其封装提供交替引脚。

    1) 1)是否也可以使用 SN74LVC244A?
    2) 2)我还应该使用 SN74LVC541A 器件来缓冲 PWM 线路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    明白了。 谢谢。

    是的、您可以使用两个器件进行缓冲。 LVC541A 提供采用不同 OE 控制的直通架构以实现八路缓冲、因此可能无法通过 LVC244A 进行 P2P 替换。