This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:信号失真问题

Guru**** 2952420 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74LVC8T245, SN74LVC1T45, SN74LV4T125, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780730/txb0106-problem-with-signal-distortion

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、 SN74LVC1T45、 SN74LV4T125、 SN74LV1T34

您好支持团队

我需要一个6位高速双向电压转换器。 在一侧、CPU 由3.3V 电压供电、而在另一侧是具有3.3V 或 5V 可调功率的目标器件。 我尝试使用 TXB0106、但存在信号失真。 请参阅随附的图片、转换器一侧的 CPU 正在发送500kHz 信号、两侧的 VCC 为3.3V、C1 为 A1引脚 、C2为 TXB0106的 B1引脚、Pic1是未连接目标的信号(看起来正常)、而 Pic2是连接目标的信号 (B 侧的信号失真)。 您能告诉我什么会导致信号失真?

您能否推荐适用于此类设计的其他器件? 数据线路上不能有任何上拉电阻器、也不能有下拉电阻器。

谢谢、

此致、

Nenad Jovanovic



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nenad、您好!

    请参阅有关 TXB 器件上的外部下拉/上拉的应用手册。 与容性负载相结合的外部下拉看起来会导致此处出现信号完整性问题。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    我建议切换到方向控制收发器、例如 SN74LVC8T245、以提供3.3至5V 支持。
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    谢谢您、我认为您的答案是正确的、可以解决 TXB0106问题。
    感谢您的建议、我们实际上有一个使用 SN74LVC1T45的可行解决方案、我们正尝试避免使用方向控制。
    在此应用中、我们需要对每个信号进行单独的方向控制、这是我们需要使用的更多 MCU 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nenad、您好!

    我知道。 您还可以考虑使用 SN74LV1T34或 SN74LV4T125器件、这些器件是单向 TTL 输入兼容器件、不带任何 DIR 控制。

    您是否希望 SN74LVC1T45或 LVC2T45等器件不带任何 DIR 控制但在 IO 通道上具有预配置的方向控制? 我可以让团队了解这一点。 什么是年度应用。 产量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的建议。
    对于某些数据线、我们可以设置固定方向、因此我们可以使用 LVC1T45或 LVC2T45 "无 DIR 控制"、但我们肯定需要很少的双向线路、因此我们需要双向解决方案。 我们的多个产品线都需要翻译、因此根据渠道数量、我们肯定需要大量的翻译人员...