This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替代 SN74LVC1G08QDBVRQ1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A-Q1, SN74HC08-Q1, SN74ALVC08-Q1, SN74AHC08Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781015/replace-sn74lvc1g08qdbvrq1

主题中讨论的其他器件:SN74LVC08A-Q1SN74HC08-Q1SN74ALVC08-Q1SN74AHC08Q-Q1

目前、我们希望降低成本。 我们希望将板载 SN74LVC1G08QDBVRQ1替换为2-3 SN74LVC08-Q1或 SN74LVC08A-Q1。

1.你能帮我确定哪一个合适,还是有其他建议?

SN74HC08-Q1与 SN74LVC08A-Q1有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC08-Q1和 SN74LVC08A-Q1之间的区别在于只有后者存在。

    如果您是指 SN74ALVC08-Q1:其输入不能承受5V 的电压。

    HC 比(A) LVC 更慢、且驱动强度更低。 如果 HC 在您的电路中工作、请考虑改用 SN74AHC08Q-Q1、该器件以更低的成本具有更好的特性。