This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:开漏电平转换器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781007/lsf0101-open-drain-level-translator

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45、

你好

我正在寻找一个电平转换器、将1.8V 电平时钟转换为1.2V 时钟。 我在 TI 网站上找到了 LSF0101DRYR 器件。  

数据表中提到了开漏和推挽配置。 我是否可以将此 IC 用作驱动器侧和接收器侧的推挽式(整个时钟/电平转换器输出线路内无上拉电阻)、并满足上述要求?

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    我建议使用 SN74AXC1T45进行单向1.8至1.2V 电平转换。 输入或输出线路上无需外部上拉。
    LSF0101没有自己的任何驱动器、而是一款无源开关转换器。