This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:SN74LVCH8T245RHLR 中的三态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779963/sn74lvch8t245-tristate-in-sn74lvch8t245rhlr

器件型号:SN74LVCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

你好

我在项目中使用的是 SN74LVCH8T245RHLR。 我将其用作电压转换器、以从转换器获取3.3V 电平时钟作为输出、并从处理器的 IO 电平获取1.8V 逻辑作为转换器的输入。 处理器 IO 线路具有内部弱上拉电阻、因此根据我的理解、默认情况下、8位输入线路将处于逻辑高电平状态。

DIR 进行脉冲递增(通过10K 电阻器达到1.8V)、以确保从一个通道转换为 B 通道。

OE'由处理器提供、同一条线路由10K 电阻上拉至1.8V。

根据总线保持逻辑(http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-151-01-00-00-63-96-83/Bus-hold-appnote.pdf)、保持电路有一个固有的趋势、即在电源电压被打开时生成一个低电平。 此外、还提到 控制输入(OE')没有总线保持电路。 因此、我认为 OE 在我的设计中将是高电平、除非我在连接到 Oe'的处理器线路上获得逻辑低电平、从而使输出保持高阻抗状态、这是我的要求。 我需要输出为高阻抗、直到我将 OE'设为零。

我的理解是否正确?

即使在给出了我提到的 Oe'之后、在 Oe'变为零之前、电平转换器是否有可能遵循总线保持逻辑?

输入线路是否可能考虑先前的状态值、从而考虑输出?

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    正确的是 OE 和 DIR 引脚中没有总线保持电路。 IO 电路具有内置的总线保持电路、我们不建议在器件上使用任何外部下拉或上拉电阻。 具有外部 PU/PD 可能会与器件的默认总线保持状态相冲突、从而导致更高的功耗。
    通过上拉电阻器连接 DIR 和 OE 引脚的操作正常、直至 GPIO 线将其驱动至另一状态。
    器件激活后、IO 端口将遵循最后一个已知状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    根据 SN74LVCH8T245RHLR 规范、当 OE'为高电平时、输出必须为三态。 但当 OE'为高电平时、我将获得逻辑高电平输出。 如何实际实现三态信号输出?

    请帮助我解决这一问题。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    由于使用总线保持器件、因此最后一个已知状态在 OE 高电平状态期间保持。
    您可以切换到非总线保持器件 SN74LVC8T245并使 OE 为高电平、以确保 HiZ 状态。 由于探头是弱下拉、一旦您探测到它、它将处于低电平。
    如果还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    在上电期间、当输出使能被上拉时、我们预计输出为三态。 但我们的观察结果并不相同。
    此致
    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    无论 OE 引脚如何、总线保持电路均处于激活状态。 根据建议、您可以切换到 SN74LVC8T245、以确保 OE 引脚置为有效后达到高阻态。