This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108是否支持 RS232单输入?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780988/lsf0108-is-lsf0108-support-rs232-singal-input

器件型号:LSF0108

 尊敬的所有人:

    我们有 I2C、UART 和 RS232接口。  

    LSF0108是否支持 RS232单输入?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LSF 支持开漏和推挽接口的自动双向数据传输。

    I2C 为开漏、UART 为推挽接口、支持这些器件。
    RS232接口具有正负电压摆幅的差分信号、LSF 不支持该信号。