This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM SWD 接口的逻辑电平转换

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780947/logic-level-conversion-for-arm-swd-interface

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245TXB0102

我有一个运行电压为1.8V 的基于 ARM Cortex-M4的微控制器和一个只运行电压为3V 的调试探针。

使用 ARM SWD (串行线调试)调试协议:  

您能推荐合适的电平转换器吗?特别是对于双向 SWDIO 线路?

之前问过这个问题(见上面的"原始问题"链接)、但是答复似乎不明确。 希望链接的文档提供有关接口性质的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    对于2线制接口、您可以考虑使用 SN74AVC2T245、该器件对其每个 IO 引脚具有单独的方向控制。
    SWDIO 接头有一个方向控制数据、可用于 DIR 引脚控制?
    如果无法使用 DIR 控制、我建议使用 TXB0102、这是一款自动双向器件。