This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:热值请求

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780822/sn74lvth16244a-thermal-values-request

器件型号:SN74LVTH16244A

请 尽早提供 SN74LVTH16244ADGGR 的热值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    71.7.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    22.6.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    38.5.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    1.2.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    38.1.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用