This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:数据速率查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780184/sn74lvc1t45-data-rate-enquiry

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

IAM 使用 SN74LVC1T45 1位电平转换器将 SPI 信号从5V 电平转换为3.3V。 我想以10-25MHz 的频率运行 SPI,是否会出现任何问题????

请提供此翻译的最大数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    SN74LVC1t45在5V <>3.3V 转换时支持25MHz 没有问题。 此器件可支持高达400Mbps (200MHz)的速率。
    您在这里使用4个 LVC1T45器件进行 SPI 转换、还是使用 LVC2T45和 LVC1T45器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我在电路板中使用4个单位 SN74LVC1T4、由于某些 PCB 布局限制、是否会因将4个单位 SN74LVC1T4用于 SPI 而出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju、

    明白。 使用4个器件没有问题。 我曾提出我的建议供你考虑。