This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45-Q1

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45-Q1, SN74AXC8T245-Q1, SN74LVC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779906/sn74avc2t45-q1

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T45-Q1SN74AXC8T245-Q1SN74LVC1T45-Q1

SPI SN74AVC2T45-Q1电平转换是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    电压电平是多少?
    您还可以考虑使用 SN74AXC8T245-Q1、该器件将在单个器件中支持 SPI。
    可以使用 AVC2T45-Q1、但需要其中的一个和 SN74LVC1T45-Q1的两个来实现这一目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到电平转换器的尺寸、CAVC2T45TDCURQ1更小、2条线路电平转换器更灵活、便于使用。

    我仍然希望在 6条线路 SPI 中使用3个 CAVC2T45TDCURQ1、4条信号线路 方向 A 至 B 以及2条信号线路 B 至 A。(A=1.8V、B=3.3V)。

    请帮助确认我是否在 SPI 电平转换器电路中正确使用了 CAVC2T45TDCURQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我看到所有 DIR 引脚都连接到 VccA 电平吗? 对于 MISO 信号、U46 DIR 引脚是否需要为低电平?
    您还可以考虑将 SN74AVC4T245Q1器件和另一个 SN74AVC2T45q1器件用于6通道器件。