This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:上电序列

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780459/sn74avch2t45-power-up-sequence

器件型号:SN74AVCH2T45

大家好、

对于上电序列、如果我在 VCCA 之前提供 VCCB。

根据之前的 POST、DIR 引脚将保持低电平、直到 VCCA 上升。 这是否意味着如果在上电期间端口 B 中有信号、它也将传输到端口 A?

此外、VCCA 启动后。 每当我们更改端口 A 的电压电平时、是否有任何可能导致器件卡住且不产生任何影响?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    SN74AVCH2T45支持 Ioff、这意味着 IO 通道处于高阻态、Vcca/Vccb 为0V。
    加电期间、高阻态保持不变、但 Ioff 电路停用约~0.5V。 高于此值时、器件可能会以 B 到 A 的传输激活。
    但是、此电源序列不会导致器件损坏。 是否会使用总线保持功能以及应用是什么?