This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:SN74HC244工作温度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780013/sn74hc244-sn74hc244-operating-temperature

器件型号:SN74HC244

大家好、团队、

在 SN74HC244 数据表中、我确实看到绝对最大 Tj 为150C、而建议的工作温度(环境)为85C。

如果器件未在低频下加载(3.3V 时为2.5KHz、ILOAD <1mA)。

来自环境的 T 增加应较低。

  •  是否可以在 105C 环境下运行 SN74HC244?  
  • 您是否有 SN74HC244的替代 产品可在105C 下运行并集成 ESD 二极管?

谢谢

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、
    否、最高结温是一个_附加_约束、不是违反数据表规格的自由通过。 也就是说、如果客户在 d/s 规格内运行器件、并且他们设法超过 Tjmax、则器件将损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maier、您好!

    感谢您的反馈。
    最终应用不会违反 Tj max

    最高工作环境温度与 Tj max 之间的差值非常高。
    通常、对于可承受 Tj 最大150C 的器件、最大 T 工作温度在105C 或125C 范围内更高。

    因此、问题是 SN74HC244为什么只有85°C?
    是否可以使用 SN74HC244在更高的工作环境温度下运行(保持 Tj 最大150C)?

    谢谢、

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、您好!
    该器件的额定工作温度仅为85C (我相信大约30-40年前)、因为它的设计和特性是在85C 下工作的。 多年来、这些器件中的许多器件都经过重新评定、支持125C、但显然这一器件从未如此。

    只要数据表将85°C 列为最高环境工作温度、我们就可以保证最高环境工作温度。 我重申、TJ (max)不会在数据表中超过其他限制。