This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:电流泄漏?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780433/lsf0102-current-leakage

器件型号:LSF0102

团队、

我们在设计中使用三个 LSF0102电平转换器、以在1.8V 和3.0V 电平之间进行转换。 随附了原理图的一部分。 由于该设计应具有低功耗(在睡眠模式下低于20uA)、因此我们正在研究为什么要比这高几倍。 目前、我们发现关闭一个电平转换器(例如 u11)的 EN 引脚可将功耗降低约8uA。 在测量 R22和 R51等上拉电阻器上的压降时、我们可以看到大约50mV、这看起来是正确的。 由于关闭电平转换器会降低电流,因此我倾向于认为电流是由转换器本身消耗的,而不是我们的周围电路消耗的。

那么、您能否正常确认此电流消耗、或者我是否应该更详细地检查我们的周围电路? 在下一个设计版本中、如果这是唯一的解决方案、我们可以在进入深度睡眠时关闭转换器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是- 8uA 电流是流经 LSF 器件的偏置电流。

    您可以在我们有关以下主题的视频中确切了解偏置电流的产生方式:

      

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。