This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:一侧在"电压>绝对最大电压&quot 处的行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778517/sn74avc4t245-q1-behavior-at-voltage-abs-max-voltage-on-one-side

器件型号:SN74AVC4T245-Q1

您好!

我们有一个使用 SN74AVC4T245-Q1进行处理器间通信的应用。

出于安全原因、必须确保系统的功能、即使一侧发生故障也是如此。

当一侧的电压高于绝对最大额定值时、电平转换器的行为是什么。

这是否会传播到另一侧?

BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    任何违反绝对最大值条件的行为都会影响器件性能的可靠性、可能是短期或长期的。

    我与 CQE 联系、以查看我们在可靠性指标或中断器件方案方面拥有的文档。

    我必须在此强调、该器件不是 TI 的安全认证/保证器件。

    以下链接将带您进入器件的质量摘要/时基故障率/可靠性监控页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    是否有来自 CQE 的反馈?

    BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    CQE 具有相同的建议。