This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244-EP:结温限值是多少

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780067/sn74ac244-ep-what-is-the-junction-temperature-limit

器件型号:SN74AC244-EP

器件型号 SN74AC244MNSREP 的结温限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将提交一份包含所有参数的新热模型仿真请求。 我希望在大约1周内获得结果。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为 Christian 读了你的问题:-)

    除非另有说明、否则所有逻辑器件的绝对最大 Tj 为150C。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水