This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:TI#39;s 推荐的 IC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXB0104, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779749/sn74aup1t17-ti-s-recommended-ic

器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245TXB0104SN74AXC1T45

你(们)好

请推荐满足以下规格的 IC。

*从3.3V、1.8V 更改

*需要更改3.3V->1.8和1.8V->3.3V

*由于 UART 需要缓冲区类型

请说明  方向和方向。

谢谢、

k