This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:Sn74avc4t245加热问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779967/sn74avc4t245-sn74avc4t245-heating-problem

器件型号:SN74AVC4T245

尊敬的先生/女士:

我在设计中使用的是 sn74avc4t245缓冲器。 我正在驱动来自 FPGA 的使能引脚和方向控制引脚。 使能引脚和方向控制引脚通过4.7K 电阻上拉至 VCCA。 我已将未使用的引脚接地。 但缓冲器消耗的电流更大、并且会严重升温。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratiksha、

    欢迎使用 e2e。
    消耗的电流是多少?由哪个电源供电?
    输入/输出、电源和输出负载处的电压电平是多少?
    如果您有任何原理图、它将非常有用。