This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]多路复用器/多路信号分离器和模拟开关之间的差异

Guru**** 2981000 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-Q1, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779304/faq-difference-between-multiplexer-de-multiplexer-and-analog-switch

主题中讨论的其他器件:TS5A3159-Q1、 TMUX1209

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 逻辑技术>>电流常见问题解答

大家好、

我是否可以知道多路复用器/多路信号分离器 IC 和模拟开关 IC 之间存在差异?

我将在具有相同 IO 线路的芯片背景下对此进行比较(例如、1:2或2:1多路复用器/多路信号分离器与 SPDT 模拟开关)。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    以前、如果这些术语包含缓冲器、那么多路复用器/多路信号分离器和模拟开关 IC 类别就具有意义 、但   TI.com 开关和多路复用器页面上的模拟开关/多路复用 器都是无源 FET 开关。  

    您是否有正在比较的器件名称?  

    有许多不同类型的开关(通常 是1:1或2:1类型的较常见名称)和多路复用器(通常是3:1、4:1、8:1等类型的较常见名称)。  然而、除了 它们如何连接开关的输入和输出以创建不同配置外、这些无源 FET 开关/多路复用器器件的设计方式是相同的。  

     开关架构有3种主要类型:NFET、传输门(NFET 与 PFET 并联)和 NFET + 电荷泵、但所有这些都 是双向的、适用于  常见问题 解答页面上的以下基本概念。  有关更多详细信息、请参阅此应用手册 选择合适的德州仪器信号开关。

       

    此图表来自我们 的常见问题 解答帖子、其中显示了许多名称、它们都意味着开关的相同功能、具体取决于人们使用的词汇。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢。
    请问 TS5A3159-Q1和 TMUX1209之间的区别。 哪一个将是快速的。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我不确定你的意思是"快速"。  您能否描述您希望连接到这些器件的内容以及应用中需要"快速"的内容。

    您可以在 TI.com 开关搜索工具上使用红色的比较按钮来生成以下比较。  

    这些器件之间的主要区别在于一个器件符合 AEC Q100标准、另一个器件的配置不同。   TMUX1209是 4:1双通道器件、TS5A3159-Q1是2:1单通道器件。  

    TMUX1209

    TS5A3159-Q1

    两个器件具有相似的~100MHz 带宽、因此它们将支持~35MHz 的"快速"时钟信号

    或两个器件从一条开关路径切换到另一条开关路径所需的时间、以便可以在逻辑状态"快速"~30ns 之间切换

    谢谢、

    Adam