This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICPAL22V10Z-25C:PAL22V10的替代产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TICPAL22V10Z-25C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779824/ticpal22v10z-25c-replacement-of-pal22v10

器件型号:TICPAL22V10Z-25C

大家好、

我们目前正在设计中使用 PAL22V10 (数据表: eelinux.ee.usm.maine.edu/courses/ele373/pal22v10.pdf)

此组件的问题在于、他现在已经过时了。

TICPAL22V10Z-25C 是否可以替换此组件? 如果是,这是否是一个持久的解决办法? 或者我是否应该找到更新的内容来替换此 PAL?

谢谢、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faussat、
    这两个器件具有相同的功能、但性能可能会有所不同、具体取决于您使用的版本以及您使用的版本。 您可以查看要比较的速度选项。
    保险丝映射可能存在差异、因此可能需要为新目标编译映射文件。 遗憾的是、我无法访问数据来指示这是否正确。
    当今市场上的所有 PAL 系列都非常老旧。 将不提供更新版本。 如果 TICPAL 器件不支持、小型 FPGA 应能够替代此功能。
    TICPAL 器件当前处于活动状态。

    关于供应的寿命:
    以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。它位于通用质量指南文档中。

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水