This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:过冲

Guru**** 2926900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778835/sn74hc164-the-overshoot

器件型号:SN74HC164

您好!

  我们的客户想知道 SN74HC164的过冲、您是否会就此提供建议? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    过冲是二阶系统的结果、取决于许多系统因素;器件本身没有"过冲"规格。

    通常情况下、您会在轻负载(<30pF)和长布线(由于电感增加)或在传输线路上看到最差的过冲。

    您能告诉我客户的系统吗? 他们想要做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emrys,
    感谢您的支持。 我与我们的客户确认系统问题、然后将向您提供反馈。 再次感谢。