This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:PD 和 Tj

Guru**** 2943760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779635/sn74lv164a-pd-and-tj

器件型号:SN74LV164A

尊敬的团队:

请帮助提供 SN74LV164APWR“PD”和“TJ”信息

PD:最大功率耗散

TJ:最高结温

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    这里有一个常见问题解答、提供了用于 TJ (max)的正确值:

      

    我知道、我们的一些竞争对手列出了其器件的最基本功率耗散、但从我看到的情况来看、他们不提供计算最大功率的条件的任何信息。  您如何知道它们在什么温度下决定了最大功耗? 如果显示为400mW、您能否在 TA = max 时执行此操作? 还是仅在室温下? 如果将器件冷却至-40C、会怎么样?

    我们的数据表中给出的值消除了歧义、并提供了更多有关器件实际操作的信息。 它们可实现系统设计的准确性和灵活性。

    最大功耗使用环境工作温度(由客户确定)、最高结温(150C)和器件热阻(R_thetaJA)进行计算。

    例如、如果您使用 PW 封装在最高温度为50C 的环境中运行、则最大功耗为:

    PW 封装 R_thetaJA = 120.2C/W

    Pdiss =(TJMAX - TAMAX)/R_thetaJA = 0.8319W ~= 831mW

    这没有考虑到器件的其他限制--显然你不能违反任何其他绝对最大额定值。

    此应用手册包含一些有关功耗计算的有用信息: http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf