This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:我对 TI#39;s LSF0108 IC 有疑问。

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778901/lsf0108-i-have-a-question-about-ti-s-lsf0108-ic

器件型号:LSF0108

您好!

我对 TI 的 LSF0108 IC 有疑问。

Q1)。 根据上表所附的注释、Vref_B 应比 Vref_A 的电压高1.0V

我想知道、如果 Vref_A 和 Vref_B 都等于3.3V 电平、会有什么限制。

(我计划将 LSF0108用作双向数字缓冲器。)

Q2)。 根据下图、Vref-B 将通过一个200k Ω 电阻器连接到电源。

我认为 VPU 电源必须直接连接到 Vref-B、并且只应在 EN 引脚上施加一个上拉电阻。

因此、我想知道图片是否正确。

如果通过电阻器将电源连接到 Vref_A 或 Vref_B 是正确的、我认为必须在输入和输出通道上施加一个上拉电阻器。

那么、如果没有上拉电阻器、LSF0108是否可以应用于推挽通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam sang、您好!

    图中正确显示了 VrefA 和 VrefB 上的连接。
    请参阅有关 LSF 转换器件工作的常见问题解答。
    e2e.ti.com/.../742100

    您可以参阅有关 LSF 内部连接的应用手册。
    www.ti.com/.../slva675b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    链接的应用手册为我提供了很多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南相

    感谢您的反馈。 如果您需要其他信息、请告诉我。