This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74GTL2003:IBIS 模型替代

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74GTL2003, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778853/tina-spice-sn74gtl2003-ibis-model-replace

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:TINA-TILSF0108

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您是否有其他 可以替代 SN74GTL2003的 IBIS 模型?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    工具和软件文件夹中包含器件的 IBIS 模型。 我看不到 IBIS 模型与 GTL2003器件链接。

    您能否考虑改用 GTL2006的 IBIS 模型?
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    我看到方框图不同、例如 GTL2006使用一些逻辑门、但 GTL2003只使用一些 Mos 来传递信号、GTL2003数据表中没有有关 VIL/VIH 的信息。

    可以改用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 LSF0108 IBIS 模型