This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:使用 SN74LVC1GU04驱动 MOSFET 栅极

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/779316/sn74lvc1gu04-driving-the-mosfet-gate-with-sn74lvc1gu04

器件型号:SN74LVC1GU04

我在   上面的电路中使用的是 SN74LVC1GU04 IC。  MOSFET 栅极电阻为10欧姆。   在 MOSFET 栅极导通时、  从非栅极输出引脚汲取的峰值电流= 5/10 = 0.5A、 这是否会损坏输出引脚? 请告诉我在这种情况下输出引脚的行为。  

注意: 从输出引脚汲取的平均电流 非常小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    2N7002充当 SN74LVC1GU04的50pF 负载。 该器件显然可驱动50pF 负载-有关计时负载条件、请参阅数据表的参数测量信息部分。 我们建议将负载保持在70pF 或以下、以防止信号完整性问题或可能对器件造成的损坏。

    此操作不会损坏 SN74LVC1GU04 --但是您应该知道 SN74LVC1GU04不会生成500mA 的电流。 峰值电流很可能会达到~150mA。 您的公式未考虑这样一个事实、即5V 电压不直接施加到引脚6的节点上。 它施加在 SN74LVC1GU04的 Vcc 上、并且必须在器件输出端通过 P 沟道 MOSFET 发送电流。 10欧姆电阻器上的电压永远不会达到5V、因此500mA 永远不会在电路中流动。