This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:最长持续时间

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778833/sn74lvc1g123-maximum-duration-time

器件型号:SN74LVC1G123

各位专家、您好!

我想知道在数据表中不是范围的情况下如何决定"K"值。 我想通过 SN74LVC1G123设计30秒的持续时间。 数据表规定最大为0.2秒。 (VCC=5V 时、R=200k Ω、C=1uF、图13。)  因此、我认为 K=5、但我的目标是30秒。 我不知道该器件的设计持续时间是30秒。 我可以得到你的答案吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有计算。 k 是数据表中图13的"1"。 问题是 SN74LVC1G123是否可以设计30s 的输出脉冲持续时间。 有可能吗?

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwara、

    我看到其他人以~30s 的脉冲操作该器件。 然而、产生该脉冲所需的电容器的尺寸将相当大。 这将意味着器件必须对大量存储的电荷进行放电、这可能会使器件承受应力。 这是需要牢记的事情。 我还强烈建议获取器件样片并在电路板上进行测试、以便在进行计算的基础上获得更精确的脉冲持续时间。