This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXBN0304

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778934/txb0304-txbn0304

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TS3A44159

1. TXBN0304之后的波形失败。

2.对于这个电路来说、驱动器电平似乎太低了。

3、PCLK_1为 PCM_CLK、频率为2MHz。

4、TXBN0304输出连接到 TS3A44159、未添加外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    欢迎使用 e2e。
    请分享电路原理图以及输入、输出和 Vccx 的范围。
    TXB0304是一个弱驱动器。 它无法驱动高电流或大电容负载。 但是、2MHz 应该可以正常工作、以便器件正常工作。
    测量此参数时、探头设置是什么?