This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:Vcca Vccb 上电序列

Guru**** 2927370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/778406/sn74avc16t245-vcca-vccb-power-up-sequence

器件型号:SN74AVC16T245

大家好、员工

我对电平转换器有疑问。

有关1的电平转换器数据表中电源排序的问题。 更改为10。 内容。

数据表中有一些器件具有电源序列注释、而有些器件没有注释。
由于它们都是相同的 AVC 系列、加电顺序是否完全相同?

对于数据表中没有上电序列说明的器件、
首先启动 Vcca 或 Vccb 是否安全?
(无上电序列)

对数据表进行了比较、以确定是否存在上电序列说明。
SN74AVC16T245DGVR :未描述
SN74AVC1T45DBVR :说是 Vcca -> Vccb
SN74AVC2T45DCUR :说是是 Vcca -> Vccb
4. SN74AVC4T245PWR :未描述
5. SN74AVC8T245PWR :未描述
6. SN74AVCH16T245VR :未描述
7. SN74AVCH4T245PWR :未描述
8.未 描述 SN74AVCH8T245PWR
9. SN74LVC1T45DBVR :未描述
10. SN74LVC2T45DCU :说是 Vcca -> Vccb

了解上述电平转换器不受 Vcca 和 Vccb 电压幅度的调节、是否正确?
(即使是 Vcca>Vccb、Vcca <Vccb) 、也可以使用它

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    一般而言、电源定序没有"要求"。 它们只是"建议"、可能会也可能不会被遵守、具体取决于系统性能;这意味着电源排序可能会根据应用的要求进行更改。
    有时、斜升两个电源可能不可行、因此建议使用侧面加电的端口保持接地。 我的建议是在电源排序期间通过弱下拉电阻器将控制输入和两个 IO 端口都置于 GND。
    我们还发布了称为"AXC"的全新系列转换器件、可保证不会出现时序组合。 任何电源都可以在不同的斜升速率下斜升或斜降、而不会影响 IO 端口。
    此外、还可以在此处参阅有关相同内容的应用手册:
    www.ti.com/.../scea058a.pdf