This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:下拉电阻的最小-最大值

Guru**** 2551620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168009/sn74lxc8t245-min-max-of-pull-down-resistors

器件型号:SN74LXC8T245

大家好、

kΩ 表中、"此器件在所有数据 I/O 上都有典型值为100 μ A 的集成弱动态下拉电阻。"

那么、这些电阻器的最小值-最大值是多少?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我目前无法访问 有关100k 内部电阻器变化的信息。 让我在获得这些信息时继续跟进。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    此案例是否有更新?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    与设计团队核实后、电阻器的变化为~15%、范围低至85k、高至几个 Mohm。

    谢谢、

    插孔