This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:我想知道 IC 的 VIH"SN74LVC1G17MDBVREP"以及在数据表中未提供时计算它的过程。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170978/sn74lvc1g17-i-want-to-know-the-vih-of-ic-sn74lvc1g17mdbvrep-and-also-the-procedure-to-calculate-it-when-it-is-not-provided-in-the-datasheet

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

我想知道 IC "SN74LVC1G17MDBVREP"的 VIH、 以及数据表中未提供该 VIH 时的计算过程。

"SN74LVC1G17MDBVREP"由与门(SN74AHC1G08DCK3)驱动。

在这里、两个 IC 的电源电压(VCC)均为3.3V。

谢谢你。