This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:具有与 CD-4060类似功能的汽车级计时器、输出引脚较少

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170779/cd4060b-automotive-grade-timer-with-similar-features-as-cd-4060-with-lesser-number-of-output-pins

器件型号:CD4060B

您好!   

您是否有汽车级计时 器、用于提供5秒至60秒的导通持续时间等。

此致

Shama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4060B 是具有与 CD4060B 相同功能的唯一器件。 您实际上需要哪些功能?

    您是否有外部时钟源、晶体或 R-C 电路? 计时器是如何触发的? 是否需要可触发?

    (引脚数少于16个时、没有任何汽车计数器或计时器。)