This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108PWR 转换器的 IO 电平

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170784/lsf0108-io-levels-for-lsf0108pwr-translator

器件型号:LSF0108

我已经浏览 了 LSF0108PWR 器件的数据表、以获取 VIH、VIL、VOH 和 VOL 的最小和最大电压电平、但无法找到明确的信息。

验证 MCU 和转换器 IO 之间的接口需要执行此操作。

MCU 正在处理 1.0V 逻辑电平 、需要使用此电平转换器转换3.3V 电压。 同样、3.3V 逻辑电平需要将1.0V 转换为与 MCU 连接。

请通过考虑 VREF_A=1.0V 和 VREF_B=3.3V 来提供上述请求的信息。