This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:IC 引脚5电源电流接近10mA;是否正常?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814071/sn74lvc1g14-ic-pin5-supply-current-near-10ma-is-it-normal

器件型号:SN74LVC1G14

你(们)好

当 A 为300kHz 脉冲电压、振幅0-4.5V、压摆率5V/10ns 时; IC 使用5V 电源;

我们发现 IC 引脚5电源电流接近10mA; 它是否正常?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这绝对不是正常现象。

    是否有去耦电容器? 当输入保持静态(低电平或高电平)时、电源电流是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    现在、我们检查室温下的 IC 电源电流。 当 IC 使用4.5V 电源时、输入引脚 A 连接到 GND 或 VCC、电源电流 ICC 接近1mA;

    但是、当我们为 Pina 提供2.0VDC 电压时、 ICC 电流会跳至10-13mA;为什么电源电流会发生如此大的变化?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此常见问题解答、了解引脚 A 不在 GND 或 VCC 时电流增加的原因。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    如您所见、当您输入2.0VDC 时、两个输出 FET 会局部导通、从而将电流从 Vcc 分配到 GND。 这也会导致器件损坏。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自小东

    "现在、我们检查室温下的 IC 电源电流。 当 IC 使用4.5V 电源时、输入引脚 A 连接到 GND 或 VCC、电源电流 ICC 接近1mA;

    但是、当我们为 Pina 提供2.0VDC 电压时、 ICC 电流会跳至10-13mA;为什么电源电流会发生如此大的变化?"

    答案:常见问题部分解答了这些问题。 当输入= Vcc/2时、当 PMOS / NMOS 晶体管都部分导通时、电流消耗会增加。

    数据表中提到了当输入电压大约为 Vcc/2时电流在其中增加的增量 ICC。

    有关电源电流变化主题、请参阅第46页。