This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:频率波动

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815563/sn74lv4046a-frequency-fluctuation

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

μs SN74LV4046ANS、输出频率瞬间改变(大约20 μ s)。 外部电源向 VCOIN 施加恒定的1.6V 电压。 R1为3.3k、C1A 和 C1B 之间为33pF。 VCC 5V 波形正常。 在这种情况下、输出频率会瞬间变化。 使用条件是否有任何问题?
随附转换为电压的频率波动图像和电路图。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到的唯一一点是、数据表中提到的 C1最小值应为40pF、您就在该值的正下方。 这可能会导致问题、因此我会在那里增加您的电容器。

    您如何将频率转换为电压、您在哪里测量该频率? 频率变化与电压变化的比率是多少?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    该值变为40pF、但情况并未改变。

    频率变化被转换为电压、这是通过 HP 制造的8901B 调制分析器的 FM 测量功能观察到的。 对于该比率、输入偏差设置为25KHz 的函数发生器输出到8901B、并使用数字示波器观察调制输出以附加获得的图像。

    在我用 CD74HC4046AME4替代 SN74LV4046ANS 之后、还有一件事、症状消失了。 (批次? 11AXSDM) SN74LV4046ANS 批次的症状是76H7EVK。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定这种波动是不是意料之外的、还是仅仅是该器件的行为。 我也不知道该 HP 调制分析器有多少频率波动是由您的电压图引起的。

    如果 CD74HC4046适合您、我建议您只使用该器件而不是 LV4046。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN74LV4046A 和 CD74HC4046A 之间的区别是什么、 例如性能等

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    CD74HC4046A 是 Harris 收购的器件。 它是一个较旧的器件、因此具有较高的 ICC 额定电流、这可能是由于当时的测试条件或器件实际上消耗了更多的功率。 频率和延迟等所有重要规格都与 SN74LV4046A 大致相同。 您应该比较您的用例所需的任何关键参数、但我认为它们是相似的。

    谢谢!
    卡兰