This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:ICC 静态电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814569/sn74lvc1g123-icc-quiscent-current

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我想确认、当 Vcc 为3.3V 时、ICC 是什么。 客户在 ICC 上测量基值、但显示2uA。 这是否合理? 我们是否会在数据表中定义它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、2uA 非常合理。

    ICC 在数据表中定义。 我们只指定整个电压范围内的绝对最大值,即它们将永远不会看到超过20uA 的电流。 所有电源电压值(包括3.3V)下的最大额定值均相同。 以下是数据表的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier、您好!

    感谢您的回复、我们在此有一个新问题。

    CLR#高电平和低电平之间是否存在任何不同的功耗? 该引脚上是否有内部拉电阻器? 根据规格、CLR#为低电平有效、这是否意味着在 CLR#为低电平时消耗更多功率?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    国际刑事法院不应有任何区别。 没有内部电阻器。 低电平有效表示需要将该引脚驱动为低电平来保护器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户想知道硬件设计设置会导致标准20uA 静态 电流的原因是什么?

    INOUT 和 RPU 的 R/C 值会导致 20uA 静态电流   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    20uA ICC 不是通过外部组件进行的设置、这是器件的最大额定值。

    它表示对 TI 保证器件在静态运行期间使用的最大可能电流的限制。  该值是根据整个过程、电压电源和温度变化(通常称为 PVT)的设计和测试得出的。