This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:方向控制、A/B 侧条件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814903/txb0108-direction-control-a-b-side-condition

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好、团队、

我有一个+3.3V FPGA 通过 TXB0108连接到+5.5V 75ALS160DW、接口信号是8位 GPIB 数据总线。

TXB0108任一侧没有任何上拉/下拉电阻器、走线长度将很短(低电容)。

数据速率相对较慢、但 FPGA 和75ALS160可能会遇到从驱动器变为接收器的情况、 反之亦然、在短时间内(由软件控制)、两个驱动器可能会尝试同时将 A 侧和 B 侧驱动到不同的电平、或者两侧可能在此过渡期间("总线绕回"期间)临时"浮动"。 TXB0108必须能够从这种情况中恢复、并且不会发生闩锁或类似情况。

您认为 TXB0108是适合该用例的部件吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 可以处理被驱动至不同电压的两侧(未发生任何情况)、或者两侧都处于开路状态(最后一个值保持)。 µA、TXB 的输出设计为无法灌入超过20 μ A;ALS 输入可能需要拉低超过20 μ A 的电流。

    我建议改用 TXS0108E。 (Ω 两侧均被驱动至不同的电平、它们通过开关以大约300 μ s 的电流连接;产生的电流应该足够小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的支持。

    1. 此部件的"A"侧为+1.8V、"B"侧为+5V。我查看了 TXS0108E 数据表、看起来两侧的驱动电流都限制为20uA。  实际上、VCCA = 1.8V 时、未对 VOHB 进行规格说明。  在 VCCB = 5V 时、VolB 也不符合规格。  但它看起来 IOL 至少为620ua。

     2. 74ALS160的 VOH (min)为2.7V (min)、3.5V (typ)。  这将驱动 B 侧的 TXS0108E。  TXS0108E 的 B 侧 VIH (最小值)为4.6V (最小值)。  我看不到这是如何工作的;4.6V 是非常高的 VIH 电平。  即使对于 TXB0108、VIH (min)也将为3.25V。

    我仍不确定其中一个部件是否适用于我的应用程序。 请就此发表任何评论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 使用无源开关且无驱动强度。 高电平 kΩ 由其内部的4k Ω 上拉电阻器生成;低电平信号由任何器件在另一侧将线路驱动为低电平生成、即低电平信号取决于 FPGA 或 ALS 的驱动强度。

    TXS VIH 实际上无关紧要;如果没有外部器件主动将线路驱动为低电平、内部上拉电阻器将确保电压为高电平。

    TXS 与1.8V CMOS 和5V TTL/ALS I/O 兼容。