This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:关于部分断电模式

Guru**** 2912790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815511/sn74lvc14a-about-partial-power-down-mode

器件型号:SN74LVC14A

您好!

您能告诉我 SN74LVC14A Ioff 和 局部断电模式吗?
请告诉我该器件的 Ioff 规格。

当 Vcc = 0V 时、客户将数据输出引脚上拉为3.3V、电阻为10kohm。
在这种情况下、缓冲器电源中会出现泄漏电流。
并且观察到700mV。

是否存在部分断电无法正常工作的情况?

请告诉我如何避免泄漏电流和电压。

当上拉电阻为100kohm 时、可以将其节省至200mV。
  有问题吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    Gabriel 会回到这个问题上、但看起来该器件上没有 Ioff 保护。

    不过、LVC1G/2G/3G 器件上存在 Ioff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看有关 Ioff 和局部关断的常见问题解答、了解有关该问题的更多信息。 正如 Shreyas 提到的、由于数据表中没有 Ioff 规格、这个器件没有局部断电模式所需的 Ioff 电路。 当 VCC 为0V 时、关闭上拉电源可避免严重的电流泄漏。  如果在输出引脚上测量0.7V 和0.2V 电压、则输出端的功率 ESD 二极管可能导通、并导致观察到电压下降。  

    谢谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel San、 Rao-San、

    感谢您的评论和支持。
    请允许我确认以确保出现此问题。
    数据表中特性的描述不正确。
    我对此的理解是否正确?
     如果是、请告诉我将修复的内容。



    请 就以下问题提供建议。

    "2.请告诉我如何避免泄漏电流和电压。

    当上拉电阻为100kohm 时、可以将其节省至200mV。
      有问题吗?"

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    是的、数据表中存在错误、此器件不支持部分断电。 已报告、我们将纠正它。 当 VCC 为0V 时、通过上拉电阻的小电流不应损坏器件、但为了进一步评估和调试该问题、我需要有关器件设置和测量的更多信息。 您能否向我展示一下测量200mV 的位置以及器件周围的原理图(如果有)? 使用了多少个输出并具有上拉电阻器? 您是否知道在 VCC 引脚为0V 时上拉电阻是否有具体原因?

    谢谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔-圣

    感谢您的友好支持。

    >您能否向我说明测量200mV 的位置以及器件周围的原理图(如果有)?
    >使用了多少个输出并具有上拉电阻器?
    在 Vcc 引脚上测得200mV。  
    上拉电阻为100k Ω。 上拉电压为3.3V。

    >您是否知道上拉电阻为0V 的具体原因?
    是的。  在 SN74LVC14上电之前、3.3V 被偏置至 OUT 引脚。 偏置时间为400ms。

    客户尝试了10千欧。 之后、我尝试使用100千欧。
    (10k Ω:700mV、100k Ω:200mV)

     10kΩ、3.3V/μ s = 0.33mA。
    这在绝对最大额定电流范围内。
    是否有可能将其销毁?



    客户担心设备损坏。
    请给我建议。  


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    该电流足够小、不会损坏器件。 电流将流经输出电路中的寄生二极管并从 VCC 引脚流出。 只要 VCC 电源能够接受0.33mA 电流、那么使用任一上拉电阻器都是可以的。  

    此致、

    Gabriel