This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:SN74LVC16245AZQLR 的热性能信息和 Tjmax

Guru**** 2556410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811860/sn74lvc16245a-thermal-information-and-tjmax-of-sn74lvc16245azqlr

器件型号:SN74LVC16245A

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在寻找 SN74LVC16245AZQLR 的热性能信息(Theta JC、Theta JB)和 Tjmax。

感谢您的支持、并提前感谢您的帮助。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我正在研究它、很快就会回来。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须请求热性能数据、因此应在2-4天内提供。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供最新信息。 我们将等待散热详细信息。

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

      我们是否有 SN74LVC16245AZQLR 的热性能数据?

    如果您能为我们提供最新信息、我们将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、


    对此进行了任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    热请求需要2-4周(而不是2-4天)、因此我们预计至少会有几天的时间返回结果。 很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您对此进行澄清。 我们也会向客户介绍这方面的最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    结果如所示、很抱歉、排印错误通常会更快、但2-4周是他们的正式时间线。  

    θ JA:48.3.

    Theta JC:30.0

    Theta JB 25.8

    PSI JT:2.2

    磅/平方英寸 JB:25.4

    (单位°C/W)

    TJ_max 与数据表中列出的 T_stg 相同、为150 °C  

    谢谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、


    非常感谢您在提供此数据方面的帮助。 非常感谢。

    此致、

    卡洛