This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS292:SN74LS292 -等效器件支持高达6GHz 的频率

Guru**** 2927810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813881/sn74ls292-sn74ls292---equivalent-part-supports-upto-6-ghz

器件型号:SN74LS292
主题中讨论的其他器件:LMK01000LMK01801

您好!

我正在搜索需要支持以下要求的可编程分频器 IC。

V 输入峰值电压:  1.2V

输入脉冲频率(高达):3GHz

可实现的频分:  /2、/4、/8  

单端信号。

您能不能建议您提供的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能为您找到的最快的可编程分频器是 LMK01000。 该器件及其系列中的分频器将足够快、能够满足您的请求。 但是、它们不会在您想要的1.2V 电压下运行。  

    您尝试使用它的目的是什么? 如果您可以提供有关该应用的更多信息、我可以尝试考虑其他解决方案吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我正在搜索分频器、以降低高速 DDR 地址和命令行的速度。 分频器不应影响信号的振幅、上升和下降时间。

    您能不能建议使用 TI 提供的任何器件。

    此致、

    Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    我负责的所有逻辑器件都无法达到您所需的速度。 您能告诉我哪一个等效器件能够满足您的要求吗、以便我可以为您提供交叉参考。 我还将添加计时团队进行评论、看看他们是否有适合您的解决方案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    考虑 LMK01801

    此致、
    通道