This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:开关波形

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T, TXS0102, SN74AUP1T17, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814607/2n7001t-switching-waveform

器件型号:2N7001T
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 SN74AUP1T17、 SN74AHC1G125

我可以像这样有一个开关波形吗?

我想确认一个良好的低噪声信号传输/接收器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、2N7001T 的驱动强度为12mA、这与 AC244的驱动强度类似。

    数据表的第8.3.2节指出:

    该器件的驱动能力可能会在轻负载条件下产生快速边缘、因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。

    为了降低驱动强度、您可以在输出端添加一个串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此有任何其他意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    如果2N7001T 的实际波形与 Clemens 所说的 AC244类似、根据我们的经验甚至添加串联电阻器也是不好的。

    您是否有其他具有类似功能的器件、波形如 LV244A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的电压节点是多少? 2N7001T 是电压转换器、而 LV244A 是缓冲器。

    缓冲器有许多选项、可根据工作电压进行优化。

    我已过滤低驱动强度(IOH / IOL)和多达8个通道的同相缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    谢谢。

    我需要 在1.8V 和3.3V 之间进行升压和降压转换。

    我希望包括 ESD 保护。

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "向上和向下"是否意味着信号线是双向的? 或者是否有多条线路? (在后一种情况下、有多少、在哪个方向?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是双向的。

    一个输入、一个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102是唯一一款 ESD 保护性能高于正常水平的器件、但具有强大的边沿加速器。

    没有在每个方向上具有一个通道的单个双通道器件。

    我建议使用具有弱输出驱动器(例如 SN74AUP1T17)的转换器进行升频转换、并使用具有弱输出驱动器和过压容限输入(例如 SN74AHC1G125)的缓冲器进行降频转换。