This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B 最大频率

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812425/cd4046b-cd4046b-maximum-frequency

器件型号:CD4046B
您好、支持团队!!
我使用的 CD4046B 的 Vdd = 10V、R1 = 300k、C1 = 50p、VCOn = 0V。
因此、我们检查 VCO 的振荡频率。 当我检查数据表时、我发现了以下语句。

没有关于频率上限的说明、但值是多少? 它大约是典型值的两倍吗? 或者它是否变化了多达10次?

这种变化是 VCO 电路的哪一部分?
谢谢、致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图4和图5给出了25°C 和整个温度范围内的中心频率。 频率取决于 R 和 C 值。  

    您在查询中列出的数据表规格是25°C 环境温度数据。 数据表中保证最大频率为最小值。 器件肯定会高于该值、具体取决于所选的无源器件、但数据表给出了该条件下器件的最小预期频率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    我还有其他问题。

     

    •我知道频率会根据 R 和 C 而变化

    但是、该电气规格表指出 VDD、C、R、VCOIN 和温度是固定条件。

    据了解、即使上述参数是固定的、VCO 的振荡频率也会偏离。 我的理解是错误的吗?

     

    •在上述恒定条件下、准备了20组电路来测量 VCO 的频率分散。 R 和 C 的容差为±1%。 此时、VCO 的振荡频率在120kHz 至160kHz 之间波动。 此误差是否在 IC 的规格范围内?

    此外、虽然用于计算 VCO 频率的理论公式未知、但请具体告诉我们。

     

    ※我们使用稳定的电源

    ※频率是50个数据的平均值

    ※Ω 频率测量示波器(DSO-X 3014A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能会帮助您了解 VCO 的工作原理。  此器件上有一个很好的应用手册、位于 http://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf

    其中包括以下原理图:

    以及有关其工作原理的详细说明。

    简而言之-是的、即使所有外部组件的精度均为0.0001%、您也会看到频率差异。 内部组件在不同 IC 之间始终存在一些微小的差异。

    这不是周围最准确的 VCO --我不建议将这个器件仅仅用作一个 VCO,因为市场上有很多更新和更好的选择。  只有在 PLL 环路内才会真正有用、这正是 CD4046B 的设计目标。 当您通过反馈环路锁定频率时,微小的频率变化无关紧要--就像运算放大器的精确开环增益在反馈配置中使用时并不重要,因为只有总环路增益才重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的有用建议。

    我已查看应用手册。 据推测、这是由构成电路的晶体管的导通电阻以及 P1和 P2的 Vgs 变化所致。
    我认为最大频率受 这些组件的限制 ,但不知道近似值?
    我认为它不会是典型值的10倍、但怎么样?

    此外、您能否引入更好的 VCO-IC?