This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT244T:CY74FCT244T 最大输入信号频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CY74FCT244T, TS5MP645, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815671/cy74fct244t-cy74fct244t-maximum-input-signal-frequency

器件型号:CY74FCT244T
主题中讨论的其他器件: TS5MP645TS3A5018

您好!

我考虑将 CY74FCT244T 用于 JTAG 总线切换器。 此时、我看到 TPLH 和 tphl 时序值、但输入信号是否存在任何输入信号频率限制? 我还可以将此 IC 用于双向离散信号缓冲器吗? 正如我从数据表中了解的、芯片充当单向信号缓冲器。  

此致、

Dogancan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    244个缓冲器是单向的。

    您需要缓冲器的用途是什么? 从总线断开? 提高驱动强度? 您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我希望将 FPGA 的主 JTAG 总线连接到两个不同的连接器、并且还希望仅启用一个到连接器的连接(例如多路复用器)。 这样、我就可以防止 JTAG 线路上的桩模块。 60 MHz 对我来说已经足够了。 此外、我还想将3个速度极低的双向离散信号连接 到这些连接器、并再次启用一个连接器连接。 此外、我必须根据我的应用场景切换缓冲器。 有时会启用第一个缓冲器和第一个连接器连接、有时会启用另一个连接和另一个缓冲器。 我希望 我的应用程序现在一切都清晰明了。

    此致、

    Dogancan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dogancan、

    该器件是单向的、因此无法 处理双向信号。 我建议使用某种收发器、以便您控制方向。 因此、有7个信号传输到两个连接器、您希望能够选择使用哪个连接器? 您必须使用哪些耗材?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、您不需要缓冲、只需要一个多路复用器。 (在任何情况下、如果没有单独的方向信号、则不能缓冲双向信号。)

    假设为3.3V、至少有7个通道的最小多路复用器实际上有10个(TS5MP645)。 如果成本比空间更重要、请使用2个 TS3A5018。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我需要在设计中使用3.3V 电源、因为我们的 JTAG 总线使用3.3V 电源。 在下面的讨论中、我认为 Clemens 的解决 方案(确切地说是 TS3A5018)与我的设计兼容。 正如我从您的帖子中了解到的、您提供了与解决方案相同的技术。 感谢您的关注和时间。  

    此致、

    Dogancan    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我认为2x TS3A5018 解决方案与我的设计非常兼容。 感谢您的关注和时间。  

    此致、

    Dogancan