This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:X1端子上的输入电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814818/sn74lvc1gx04-input-capacitance-at-the-x1-terminal

器件型号:SN74LVC1GX04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GU04

您好!

要正确计算负载电容、我应该知道该 IC 在 X1端口处的输入电容。

在数据表中、我找到了 CI 值、希望这适用于两个端子。

是否有人可以向我提供此信息
因为我在数据表中找不到它。

谢谢
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、您好、欢迎参加论坛!

    非缓冲输入(X1端口)的典型输入电容为7pF。 我从 SN74LVC1GU04数据表中验证了该值、因为'X04只是'U04 (非缓冲反向器)和'04 (缓冲反向器)设计的内部组合。 '04的输入电容为3.5pF、但这并不重要、因为它由晶体的 Rs 隔离并直接从'U04驱动器的输出驱动-可能是数据表中未列出它的原因。

    产生差异的原因是、缓冲反向器在输入级使用较小的 MOSFET 来降低容性负载、而在输出级使用较大的 MOSFET 来提供所需的驱动电流、而非缓冲反向器只有一个级、 因此、它必须使用更大的 MOSFET 来产生所需的输出驱动电流、而这些较大的 FET 本身具有更大的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您是否在句子中插入了输出?

    "04的输入电容为3.5pF、"

    谢谢
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    不、我说了我的意思。

    bufferd 逆变器的输入('04函数)具有3.5pF 的输入电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

     您是否知道 SN74LVC1GX04的输出电容有多大、因为我需要两者来正确计算负载电容。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未对输出电容进行表征。 我会使用5pF 进行计算。