This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:双向配置

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814627/sn74avc16t245-bi-directional-configuration

器件型号:SN74AVC16T245

我是数字电路或电子电路的一般初学者、但我想澄清 一下当信号是双向的时、SN74AVC16T245的用法。

如果 我 将 NOE 连接到 GND、DIR 连接到 WE0、那么缓冲器 IC 在两个方向(开关时)上是否都能工作 、前提是所有其他 因素(时序等)都满足要求?

很抱歉、我没有实际的原理图。

在数据表的10.1.1中、它显示"在双向应用中、这些使能时间提供了从 DIR 位开始的最大延迟
一直切换、直至预期输出。 例如、如果 SN74AVC16T245最初从 A 传输到 B、
然后、DIR 位被切换;器件的 B 端口必须被禁用、然后再为其提供输入。 之后
B 端口已禁用、应用到它的输入信号将在指定端口后出现在相应的 A 端口上
传播延迟"。 我不确定是否理解正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"WE0"? 它与其他信号有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarold、

    欢迎使用 e2e。

    连接到 GND 的 NOE 启用 IO 端口/器件。

    将 DIR 引脚设置为高电平会使流量 A 到 B 的方向发生变化、而 DIR 拉低则会将方向从 B 切换到 A

    该架构使得传播延迟得到平衡:在同一电压下运行的 A 到 B 和 B 到 A 将是简单的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    非常感谢您的回复。

    那么、连接到 GND 的 NOE 将用于双向操作(读取/写入;例如数据线)?

    我的困惑在于数据表中的注释:

    "...如果 SN74AVC16T245 最初从 A 传输到 B、
    然后、DIR 位被切换;器件的 B 端口必须被禁用、然后再为其提供输入..."

    Jarold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    WE0是写入使能信号。

    例如 MCU -->闪存,MCU --> RAM

          MCU --> FPGA,MCU --> UART 等

    (实际上、我甚至不确定 WE0是否是连接到 DIR 引脚的正确信号)

    但我的第一个问题是、连接到 GND 的 NOE 和连接到任何方向信号的 DIR 是否适用于双向操作。

    Jarold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 WE0为高电平时、SN74AVC16T245从 A 传输到 B
    当 WE0为低电平时、SN74AVC16T245从 B 传输到 A

    数据表的第10.1.1节仅讨论输出的使能时间、即收发器需要多长时间、直到信号在切换方向后通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    从第10.1.1节中删除

    "...如果 SN74AVC16T245 最初从 A 传输到 B、
    然后、DIR 位被切换;器件的 B 端口必须被禁用、然后再为其提供输入..."

    我认为我需要"手动"/从外部执行上述操作。

    非常感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarold、

    数据表中提到的注释旨在提醒用户在切换 DIR 时不要在输入和输出上同时使用信号、以避免线路上的总线争用。 理想情况下、使用 OE 引脚禁用器件、然后在启用器件并在另一个通道上显示输入之前切换 DIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas!

    但是、只要在切换 DIR 时输入和输出不"同时"存在、仅将 OE 引脚连接到 GND 仍然有效?  

    很抱歉、我重复了同样的问题。  

    只是想确保它正常工作。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 器件足够强大、如果 A 端口和 B 端口同时存在信号、则不会出现任何可靠性问题。

    也就是说、只要 DIR 发生变化、您也可以使器件启用(OE 低电平)、但两侧都不存在输入。

    您可以更改信号方向、并在等待一段时间后按我们的顺序从 B 获得输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 非常感谢!