This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:输入/输出波形

Guru**** 2927650 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001TEVM, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815299/2n7001t-input-output-waveform

器件型号:2N7001T

您好!

当2N7001以1MHz 工作且2N7001TEVM 为 VCCA 和 VCCB 提供3.3V 电压时,您能否共享输入和输出信号的屏幕截图?
此外、如果您还可以获得一个以 TR 和 TF 为重点的扩展波形、这会很有帮助。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    2N7001T 能够处理50MHz 以上的数据速率、因此1MHz 不是很重要的问题。

    我是否可以解决任何具体问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我希望在从低到高以及从高到低的转换过程中仅获得过冲和烟尘波形,那么,您能否与我分享这些波形?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    IBIS 模型给出了器件的行为、以用于仿真或过冲/下冲性能。

    EVM 用于演示器件的功能、但不适用于计时或瞬态分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的建议。

    我明白了。

    此致、
    加藤