This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:能否通过集电极开路输出驱动 SN74LVC125A 的输入引脚?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815723/sn74lvc125a-can-i-drive-the-input-pins-of-sn74lvc125a-through-an-open-collector-output

器件型号:SN74LVC125A

您好!

 我对如何驱动 SN74LVC125A 缓冲器的输入有点困惑。  能否 通过集电极开路输出驱动 SN74LVC125A 的输入引脚?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入需要定义的高电平电压、因此必须在集电极开路输出端添加一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    当然。 我将在集电极开路输出端放置一个10k 上拉电阻器、用于驱动缓冲器的输入引脚。  

    谢谢你。