This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 控制直流/直流使能引脚不被拉低。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815589/txs0108e-the-txs0108e-controls-the-dc-dc-enable-pin-to-not-be-pulled-low

器件型号:TXS0108E

如下所示、我使用 TXS0108E 控制直流/直流 WD1039EB 使能引脚。 当 GPIO_98被拉高时、使能引脚为高电平。

当 GPIO_98被拉低时、不能完全下拉 PMT_VEN、电压始终为1.2V。

 请帮助分析原因并提供有关如何控制使能引脚的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TXS 的 PMT VEN 信号将进入 WD 器件、但具有10K 下拉至 GND (以及具有0.1uF 电容的10k 上拉?)。

    TXS 在内部具有上拉电阻器。 因此、建议移除外部下拉和上拉电阻器。 也不建议使用0.1uF 电容器。

    TXS 无法驱动如此大的电容负载。