This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:传播延迟时间变化

Guru**** 2966840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815323/sn74lvc244a-propagation-delay-time-variation

器件型号:SN74LVC244A

大家好、

如下所示、通道之间的 tpd 是否存在差异?

1a1->1y1  tpd:5ns

1A2 -> 1Y2  tpd:1ns

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    通道传播延迟之间存在偏差、在数据表中规格为 Tsk (o)。 它通常约为200ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速回答。

    传播延迟由 tpd+tsk (o)计算、tpd 在一个器件中的通道上应该是相同的值、对吧?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    是传播延迟。 Tsk 规格是每个通道 TPD 的变化方式。