This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我们的器件可支持的最高频率为多少?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814958/txs0108e-what-s-max-frequency-our-device-can-support

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

大家好、

我的客户现在正在使用 TXS0108 、B 侧为3.3V、A 侧为1.8V、B 侧为 A 侧、A 侧为 FPGA。

1.当时钟为10M 时 、工作正常。

2.当时钟为50米时,它不起作用。

  我们已经检查了50m 侧的波形、它 有失真。  我们 的器件可 支持的最大频率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、对于推挽应用、TXS0108在您运行的电源下最高可支持60Mbps 的速率。 60Mbps 相当于30MHz 频率。 因此、如果您在50MHz 下使用时钟、则会突破器件的限制。 但是、如果您可以向我发送这种失真的示波器截图和原理图图片、我可以建议一些可能解决您问题的方法。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案

    而无需 FPGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在如此高的速度下、您的负载可能对转换器来说太大。

    由于您使用 clk 来驱动 FPGA、是否有理由使用自动双向转换器? 为什么不使用 SN74AXC8T245这样的器件? 我不知道您 在其他通道上转换的信号是什么、但如果它们不是双向的、那么您可能还可以考虑其他问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    如何 评估   器件的驱动能力? 我们是否还有其他 具有更高 驱动 能力的 P2P 设备? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否要求为器件提供输出电流驱动? 有关此主题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/764984?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/719537?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    TXS 器件没有驱动器。 TXB 系列具有更大的驱动能力、但我不清楚您在寻找什么。 请告诉我您的信号是否是双向的。 我认为  我之前推荐的 SN74AXC8T245可能是一种不错的解决方案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    不  是双向的、而是与 TXS0108引脚相同、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    遗憾的是、我们没有任何 P2P 可支持您所用电压所需的速度。

    谢谢!

    卡兰