This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCZ244A:当输入未定义时。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCZ244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815482/sn74lvcz244a-when-the-input-is-undefined

器件型号:SN74LVCZ244A

你(们)好。

SN74LVCZ244A 将用作5V 至3.3V 电平转换器。

当列出5V 电源时、输入可能会变得不稳定。

SN74LVCZ244A 有任何问题吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有电源、则输入必须具有有效的逻辑电压电平(< VIL 或> VIH)。

    在任何情况下、输入电压都可能高于电源(最高6.5V)、因此如果 VCC = 0V、则允许所有输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    正如 Clemens 所说、如果器件通电、则需要在输入端提供有效的逻辑电平。 如果您希望它们在5V 电源丢失时浮动、我会添加一些非常弱的下拉电阻以保持逻辑状态。